Confirm

前进AI领域:国巨在人工智能革命中所扮演的角色

2023/08/03

作者: Philip Lessner, Ph.D于08/03/2023发布

人工智能(AI)席卷全球,改变了各行各业,例如:工业4.0、智能农业、医疗保健和金融业等。 AI正在彻底改变我们与科技互动的方式; 从语言翻译到自动驾驶汽车,它正迅速地成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,AI广泛地被采用也带来了空前的挑战,尤其是在高功率计算方面。当AI应用对计算强度的要求不断增加时,国巨(YAGEO) — 全球知名的电子元件制造商正在加紧脚步为AI伺服器和设备提供动力元件,以满足专业化的需求。

了解AI及其相关性

AI人工智能是指为机器开发软件来执行一般需要透过人类智能才能完成的任务。在开发过程中涉及使用大量数据来训练模型,然后利用这些经过训练的模型来执行特定任务或提供各种问题的答案。 AI人工智能的范围已从小型的任务扩展到更通用的模型,例如: 聊天程式-GPT,它可以参与多样化的对话并提供全面的回应。

然而导入AI的应用程式通常需要大量的计算能力,如:聊天程式- GPT 和自动驾驶汽车系统 (AV)等。随着AI技术的进步以及应用范围更广时,对于高阶硬体元件的需求相对也会增加,如: GPU 等,进而增进了特殊电子元件的需求。

人工智能热潮:为何是现在发生?


虽然人工智能模型早已存在相当长一段时间了,由于日益增强的复杂度以及广泛的被采用使得它最近成为热门议题。在过去的60年里,计算机技术的不断进步、计算能力不断加强(摩尔定律)使得训练这些AI模型并实现即时应用成为可能,随着AI任务从简单的任务发展到像Chat GPT的高级功能,对高阶演算能力的需求达到了前所未有的水准。然而因应AI所产生的应用程式需求大增,导致需要更先进的电子元件来支持不断增长的AI基础设施。

 

国巨参与AI革命

由于AI应用需要用到大量的计算能力,对于包括国巨产品在内的电子元件需求也跟着大幅上升。这一类的需求是因为“大量的计算能力”转化为需要提供给计算引擎和支援系统的大量电力。因此国巨积极参与AI革命,以因应AI驱动的硬件设备(例如广泛使用的GPU)所产生的电力需求。

 

虽然很难准确量化YAGEO营收与AI直接相关的确切百分比,但AI的影响可以在多个领域中看到,尤其是在汽车(占比23%)和计算(占比19%)领域。除此以外,AI需要透过物联网分析大量数据,导致对于传感器产品和边缘计算设备的需求不断增加。

迎合AI市场:国巨的因应之道


为因应更强的运算能力将产生特定属性的电子元件的需求,例如: 高功率。高功率意味着元件中的任何寄生损耗都会被放大,因此需要具有超低损耗的电容和磁性元件,而这些元件也必须在恶劣条件下具有高可靠性。由于需要更多重元件来支持AI处理器,因此微型化也是相当重要的发展重点。国巨正在积极开发所有产品及技术以满足这些严苛的要求。

 

随着AI不断地突破运算能力的界限,特定的专用元件(如: 更高电压的电容器、具有更高电容和能量密度的电容器(如:采用KONNEKT™ 的U2J 和C0G 电介质) 以及采用先进材料设计的元件(如:NANOMET ® 的电感器) 正快速地受到工程师们的采用。此外,在推动计算能力方面,电阻器在电压监测和电流感测方面也发挥了重要的作用。

加速创新的脚步


AI的确为工程领域带来了一场革命性的改变—有效缩短了设计周期和对客制、专业组件的需求。在不断发展的技术格局中,国巨以其全面的易于设计 (E2Di) 解决方案套件引领潮流。包括客制化的测试支持、快速样品支持、应用专家的帮助以及数位工具等。国巨专注于加快设计周期并着重于AI创新,透过先进的技术、工具和一流服务为设计工程师提供支援,并突破障碍以促进突破性解决方案的生成,国巨在推动AI技术进步方面发挥着关键作用。


国巨AI客户与未来展望


AI生态系统包括CPU/GPU原始设备制造商,如Nvidia、AMD和Intel,电源转换器供应商,如Infineon、ADI和Renesas,以及终端用户,如Google、Amazon和Tesla。国巨正积极地与所有这些产业的领导者合作,参与他们的扩展计划并提供客制的电子元件,并持续保持稳固的合作关系。国巨将持续不断地专注于服务AI市场,并准备与这些行业一起成长,提供必要的电子元件来推动AI革命。


结论

AI人工智能正在改变世界,推动对更高运算能力的需求。作为全球领先的电子元件制造商,国巨正处于应对AI市场独特需求的前沿,凭借专为高功率AI伺服器和设备供电而设计的先进元件,国巨在AI革命中发挥着至关重要的作用,支援不同行业的高端应用,使全球数十亿用户能够使用人工智能。

 

查看AI应用产品

回上页