Confirm

国巨CL系列MLCC有效降低ESL

2022/06/06

全球被动元件领导厂商 - 国巨集团推出 CL 系列 MLCC,适用于需要低 ESL(等效串联电感) 的应用。国巨CL系列MLCC产品组合涵盖 X5R (尺寸从0204到0612) 和X7R (尺寸从0306到0612),容值高达1uF以及50V的额定电压。

当MLCC用来做为电源线上IC周边的去耦/旁路电容器时,随着IC工作速度和频率的提高,通用型MLCC的寄生ESL会降低高频时的放电电流,从而引起杂讯和电压波动。为了稳定电力的运行,需要配置更多的通用MLCC,或者采用更好方式应用在低ESL的MLCC。

YAGEO低ESL MLCC - CL系列,是一种反向端接类型,将端点电极布置在长边,而使得电流路径变小,可有效降低 ESL 50% ~ 80%,实际数值取决于元件类型。因此普通型MLCC产生的高频(>100MHz)电磁干扰,可以得到很好的抑制。

更多信息,请参阅 产品页面

 

回上页