Confirm

国巨推出全新车用抗硫化高功率抗突波电阻-AS系列 满足更严苛的产品应用

2022/03/01

全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出全新的车用「抗硫化高功率抗突波电阻」- AS系列,主要应用于暴露于高污染环境中的高功率高脉冲要求,包括工业控制系统、转换器、逆变器、电源、打印设备、充电器/充电设备、汽车电子、通讯基站等,以及使用于高浓度硫磺气体区域,如温泉区、采矿区中的其他电子设备。在车用领域的应用包含动力传动、引擎控制单元、资讯娱乐系统、底盘、驾驶信息模组、照明系统及电动车充电模组等。

相较于国巨一般抗硫厚膜电阻AF系列,AS系列同时具有抗硫及抗突波特性,并具备极高可靠度,能够满足更严苛的产品应用。根据国际规范ASTM的检验,AS系列符合最严苛的测试标准,具有优异的的抗硫化特性;独特的抗突波设计可以承受电路中的高脉冲,并额外提供三倍和四倍功率的规格,所以可在高功率环境中运作。目前国巨所开发完成的AS抗硫化高功率抗突波电阻,提供0603/0805/1206尺寸,并已量产。



为了达到抗硫的目的,部分供应商推出采用黄金内电极的抗硫化电阻,然而此种方式的制造成本极高。有鉴于此,国巨AS系列的内电极添加其他特殊元素,优化结构设计,大幅提升产品抗硫化、抗脉冲能力,并提供极具竞争力之产品价格。由于全球环境恶化问题日益受到关注,继现有的AH(抗硫高压电阻)及AS(抗硫抗突波)系列之后,国巨将不断致力于开发针对严苛环境所应用的产品以满足客户需求。


更多信息,请参阅 产品页面

回上页