Confirm

国巨推出车用小型化高容值 MLCC – AC X5R及X6S

2021/12/03

全球被动元件领导厂商 - 国巨集团,近期推出AC X5R及X6S高容系列MLCC,包含X5R/0402/1uF/6.3V, X5R/0805/2.2uF/50V以及X6S/0201/100nF/10V。目前国巨车规电容AC系列产品组合涵盖NPO、X7R、X8R、X8G再加上新推出的X5R和X6S,每种介电质具备不同温度特性以及电容范围以满足车用各种应用领域的需求。

在电动汽车的应用上,由于MLCC需要在高温、高压及高功率的环境下使用,因此大尺寸的 X7R 和 NPO MLCC被认为最能够满足许多电动车需求。然而车身体积和重量总是会影响其整体能源效率,所以在采用MLCC的时需考量更小的尺寸并具备更高的电容值以符合轻量化需求。此外,现代化的电动汽车还需要大量的数据传输和运算,例如:车载信息娱乐系统,开发了智能驾驶的无限可能以迈向未来的新技术。国巨X5R和X6S MLCC具备更高电容和更小尺寸的特性可满足上述多样需求。



在汽车电子系统中,驾驶辅助系统(ADAS)应用了大量的MLCC,在最短的时间内进行检测、分析和计算快速变化的车内外数据。在驾车时,导航系统可以提供即时路况和路线引导并随时监控车况,以杜绝安全隐患。在高速数据传输和计算过程中,透过小型化高容值MLCC来降低杂讯并保持操作系统的稳定。然而功能强大的智慧型手机、电脑或伺服器中所使用的X5R和X6S小型化高容值MLCC,在车用领域也具备相同需求,甚至需求量更多,及需要更好的可靠性。

 

与其他车用MLCC一样,国巨将AEC-Q200标准作为AC X5R和AC X6S的基本品质要求。为了达到更高的品质水平、更长的寿命和更高的可靠性,在现有生产标准的基础上,采用优质原材料、先进的专用生产线、严格的加工控制、全程在线和出货自动检查。 AC X5R和AC X6S符合RoHS标准,目前生产件批准流程(PPAP)文件已准备就绪。

 

更多信息,请参阅 产品页面

回上页