Confirm

国巨推出保护元件 - TVS瞬态抑制二极体于快速成长的汽车及5G通讯应用

2021/08/04

全球被动元件领导厂商-国巨集团,为因应快速成长的电动车及5G通讯市场需求,主推半导体扩散工艺制成的瞬态抑制二极体(TVS)保护元件。

TVS是采用半导体扩散工艺制成的单个 PN 结或多个 PN 结集成的元件。 TVS具有较高的可靠性,以及较低的动态内阻及低钳位电压,相较其他过压保护元件,TVS具有较快的回应速度。 TVS具备击穿电压精度高的特性,击穿电压一般为±5%的偏差。基于上述优点适用于对保护器件要求较高的场合,如: 汽车电子、工业 控制、照明及通信等产业 ; DC电源线、RS485 介面、通信电源及I/O 接口的应用等。

对于汽车电子高防护要求的应用来说,回应速度快、高可靠性、低钳位电压、小封装的TVS成为关键性的保护器件。例如24V系统汽车电子产品的DC电源输入口,因使用环境复杂,行车环境因素的多变性,抛负载发生时会产生很大干扰脉冲,对汽车电子产品后级的DC/DC、积体电路造成损坏,为了行车的安全性和使用寿命,需要在抛负载发生时迅速的回应。 TVS以皮秒级的回应速度和精确的击穿电压,能在第一时间抑制干扰。



通讯应用方面,以常用的通讯介面-RS485为例,由于通讯传输距离长,且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入瞬态过电压干扰,而 RS485 收发器通常工作在低压状态(5V左右),自身的抗干扰性较低,没有可疏导瞬变电压干第一时间扰的路径,如果不加适当保护很容易造成通信介面晶片损坏,而TVS的钳位电压低等优势可以作为RS485通讯介面浪涌防护的首选器件。

 

为因应电动车、5G基地台需求量逐年增加而产生的保护元件需求,国巨主推的TVS保护元件因其反应速度快、高可靠性、低钳位电压及小封装的特性,在过电压保护元件中占有不可或缺的地位,我们预期将在未来的应用市场大放异彩。

回上页