Confirm

KEMET推出高温功率DC-Link薄膜电容器,适用于需求长效生命周期的汽车及再生能源应用

2021/05/28

精密的薄膜电容器提供高温及高电容密度,可满足电动车以及绿能、电源等高耐热力及安全性的需求。

国巨集团旗下品牌KEMET,也是全球电子元件的领先供应商,推出的新型C4AK高温功率薄膜DC-Link电容器,可在135°C连续运行1000小时。 C4AK系列结合了C4AU(恶劣环境)和C4AQ-P(125°C)系列电源DC-Link薄膜电容器两者的特色,具有更高的电容密度、直流电压和直流涟波电流能力,在恶劣环境的高温下具有更长的使用寿命。这些金属薄膜电容器非常适合用于汽车、绿能和工业应用,尤其是直流滤波器、直流链结的应用,例如:在太阳能、燃料电池、逆变器、储能系统、汽车(Bi)车载充电、无线功率传输(WPT)、DC / DC、加热器和焊接设备。

了解更多信息,请参阅产品页面:
https://www.kemet.com/en/us/new-products.html#section4

回上页