利用規約

当ウェブサイトのご利用にあたっては、利用規約をよくお読みください。なお、この利用規約に同意いただけない場合は、このサイトのご利用をお控下さい。

対象となる利用者

YAGEOは、利用規約に則ってこのサイトを御提供いたします。なお利用規約は予告なしに随時更新されることがあります。
このサイトは他のYAGEOのサイトや関連サイトとリンクしています。これらのサイト上のインフォメーション、コミュニケーション、ソフトウェア―、スクリプト、フォト、テキスト、ビデオ、グラフィックス、音楽、サウンド、イメージ、その他の素材やサービスは、YAGEOのお客様、従業員、一般の方々にも合法的に御利用いただくためのものです。このサイトは関連サイトも含め、中華民国(台湾)のYAGEOのオフィスから全体的に、また部分的に管理され、かつ操作されています。YAGEOは台湾以外の場所で、これらのコンテンツが問題なく御利用可能か、もしくは御利用そのものが可能かどうかにつきまして明確にお答えできません。台湾以外の場所からサイトにアクセスする場合は、御自身のリスクにより行い、それとともにお住まいの地域で適用される法令を順守してくださいますようお願いします。またYAGEOにはご利用者からのサイトへのアクセスをいつでも拒否し、終了させる権限がございます。

利用規約の同意

利用者は利用規約を読んでこれに同意し、オンライン上での行為と受信可能なコンテンツに関するすべての条例、法規、規則を順守しなければなりません。利用者は、御自身、または御自身により代表される企業、団体、または利用者を雇用している人に代わって法的権威のもと利用規約に同意する必要があります。この規約に同意できない場合はこのサイトを御利用なさらないでください。

コンテンツの利用制限

無許可でこのサイトからコピー、表示、転載することは法律に違反します。YAGEOはこれらのコンテンツが著作権法、条約規定、商標法、特許法およびその他の所有権法を含むさまざまな法により、台湾のみならず国際的にも保護されていること(以下「所有権」と表現します)を告知しますが、利用者はこの「所有権」が存在することを認めなければなりません。
コンテンツの個々の部分におけるYAGEOの「所有権」に加え、YAGEOはコンテンツの選択、コーディネート、並べ方それ自体についても著作権を持ちます。利用者は個人的かつ非営利的にサイトを閲覧し、サイトからサービスの提供を受けるための利用に限り、全体または部分的に、サイトのコンテンツへのアクセスが許可されます。利用者がこのウェブサイトの利用規約に少しでも違反する場合は、この利用許可が自動的に停止されます。

登録商標

当ウェブサイト上には、登録商標ロゴ、商品商標、製品名称がいくつか記載されています。YAGEOは利用者が当サイト上で得られるこれらの商標をいかなる形であっても使う権限を認めていません。当サイトへアクセスできたとしても、YAGEO及び第三者のいかなる知的財産権を利用者に使用許可を与えることを意味するものでは有りません。YAGEOの商品商標は、事前に書面によってYAGEOの許可を得ることなくハイパーリンクとして使用できません。

情報の提供

当サイトを通じて、機密情報や極秘情報をYAGEOに送らないでください。利用者が、当サイトを通じてYAGEOに送信するいかなる情報も、機密情報ではない(以下「非機密情報」)とみなされます。利用者が送信する非機密情報に関しまして、利用者は、原則的に無料の使用料、取り消し不可で、その非機密情報を使用し、再生産し、表示し、実行し、修正し、送信し、配信する許可をYAGEOに与えたことになり、また理由はともあれ、利用者がYAGEOに送信したすべてのアイデア、概念、ノウハウ、技術を、その非機密情報を送信した利用者やその他の人に料金を支払うことなく、YAGEOが自由に利用することに同意したことになります。

免責事項

YAGEOは、エラー、省略、中断、欠陥、操作や送信の遅延、コンピューターウイルス、回線障害およびその他すべての直接的、間接的、特殊で偶発的、典型的あるいは間接的障害を含め、その他当サイトや当コンテンツ、リンクを使用したことや使用できないことによって生じたいかなる損害からも免責されます。YAGEOが上記の損害の可能性について、事前に知らされていたとしても免責されます。契約に基づくもの、不法行為もしくはその他のご利用者が当サイト、当コンテンツあるいはリンクを利用することで生じたものを含め、すべての損失や損害、また訴訟原因について、YAGEOが利用者に対して責任を持つのは、当サイトへアクセスするために利用者が支払った総金額を超えることは有りません。

改訂

YAGEOは、予告なく、いつでも、一時的にまたは永久的に、当コンテンツの全部または一部を修正、停止、取り消し、廃止できます。利用者は、コンテンツのいかなる修正、停止、取り消し、廃止についても、YAGEOが利用者または第3者に対し、免責されることに同意したものとします。YAGEOは、いつでも、このページを更新し、当ウェブサイトの利用規約を改正することがあります。当サイトを利用するに当たり、利用者は、上記のようないかなる改訂についても同意したことになります。また利用者は、利用者が守るべき当ウェブサイトの現利用規約を確認するため、定期的にこのページを訪問することを承諾したものみなされます。

終了

利用者が当利用規約の文言あるいは精神に反し、あるいは相反した行為を行ったとYAGEOが認知した場合を含み、原則的に、何らかの理由でYAGEOの独自の決定により、利用者の当サイト(または当サイトのいかなる部分)の使用やアクセスを終了させ、または制限できることに利用者は同意しなければなりません。

規約違反

当利用規約への違反を見つけた場合は必ずYAGEOにご報告してくださるようお願いたします。